This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801:用于 B.A.T.M.A.N.部署的802.11s 最大节点数

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1337741/wl1801-802-11s-maximum-nodes-for-b-a-t-m-a-n-deployment

器件型号:WL1801

 TI 的此文档指出、当使用 HWMP 路由协议时、802.11s 网状网络上的最大节点数为32。 当使用 B.A.T.M.A.N.等外部路由解决方案时,这种限制是否仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    很抱歉耽误你的时间。  我们尚未验证 WL1801是否可通过蝙蝠侠协议运行。 因此、我无法为您的问题提供有用的答案。 我鼓励您亲自尝试一下。