This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:使用 Raspberry PI 连接此 WIFI 模块

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1316880/wl1835mod-connect-this-wifi-module-with-raspberry-pi

器件型号:WL1835MOD
主题中讨论的其他器件:WL1837SK-AM62WL1837MOD

大家好、

我正在尝试使用 Raspberry PI 计算机的芯片 WL1835MODGBMOCT 连接 WiFi 模块。 很遗憾、没有可用指令。 请帮我解决这个问题!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dien:

    我们没有连接这两个器件的指南、因为不 存在允许两者进行通信的公共硬件。 您是否使用这两款器件构建了定制电路板? 您能否具体说明您正在使用哪款 Raspberry Pi 板?

    我们需要访问 Raspberry Pi 的 SDIO 端口、我不确定这有多可行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    非常感谢您的快速响应。 是的、我正在尝试用这两个器件构建固定装置。 我正在使用的 Raspberry Pi 是带有芯片 BCM2835的1B+版。  

    特此,我发送给你的图片显示的插脚覆盆子 PI ,我有。 请随时告诉我您的进一步问题。  

      

    谢谢!

    迪恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dien:

    好的、看起来您可以将这些引脚用作 WL18xx 的 SDIO。 您还将需要另外两个 GPIO 用于 WL_EN 和 WL_IRQ。 最后、您需要配置 DTS 以启用 SDIO 端口。 是否有可以在这些线路上配置 SDIO 端口的示例 DTS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    坦率地说,我手头没有任何 DTS 的例子。 您能与我分享一下如何将 DTS 设置为 raspberian 吗?

    到目前为止、我大致了解了以下链接中保存的 DTS 文件:

    git.ti.com/.../dts

    路径: root/arch/arm/boot/dts/BCM2835-rpi.dtsi。 我知道这里有 dtsi 文件,但我不知道如何在本例中设置这个文件。 我制作了以下快照供您参考。

    希望它能为您提供提示。 谢谢!

    此致

    迪恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dien:

    我无能为力、您可能需要在 Raspberry Pi 论坛上提问。  

    我只能为您指出 WL1837的示例设备

     https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf 我们的 R8.8用户指南提供了一些关于如何使用 BeagleBone Black 和无线连接 Cape 进行设置的说明

    1a. 上述用户指南中的 DTS 如下: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/build-utilites/tree/patches/kernel_patches/beaglebone-wilink8-capes/Enable-TI-WiFi-Bluetooth-am335x-boneblack-WL1837.patch?h=r8.8 

    2. SK-AM62 EVM 在同一电路板上配有 AM62 + WL1837MOD、DTS 如下: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am625-sk.dts?h=ti-linux-6.1.y 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    我已经转向使用 Beagle Bone Black 来遵循指示。 不幸的是,指令似乎被淹没了到目前为止。  

    我已经在 micro SD 卡上构建了映像、但我不知道如何构建 SDK。 您能举手说明这一步吗?

    提前感谢您!

    迪恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dien:

    我们有一个预编译的映像、您可以用于刷写 SD 卡、因此无需构建 SDK。 只需使用 Balena Etcher 即可将其刷写到 SD 卡,您就已准备就绪: https://dr-download.ti.com/software-development/driver-or-library/MD-oT6mFoXgXh/1.0.0.1/tisdk-default-image-cc33xx-am335x-evm.wic.xz 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    非常感谢您提供有用的图像。 它确实对我有很大帮助。 在未来,我应该做什么,以追根溯源的想法,为 Raspberry PI 的驱动程序,这有助于与此 WiFi 模块通信。

    此致

    迪恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dien:

    很抱歉耽误你的时间。 我们没有将 cc33xx 设备连接到 Raspberry PI 的示例。  您需要使用 Raspberry PI 论坛来在 DTS 中启用 SDIO。