This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:如何阻止 WIFI6运行状况数据包唤醒移动设备。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1334031/wl1837mod-how-to-stop-the-wifi6-health-packets-from-waking-the-mobile-device

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:WL1837

我们有一个使用电池运行的移动设备、在使用 WIFI6网络时、会有一个来自路由器的运行状况数据包、该数据包每隔几秒唤醒一次设备。 这会导致我们的电池迅速耗尽。 是否有办法过滤掉这些数据包?

我们使用 wl1837 wifi 模块在 IMX6SL 上运行 Android 8。 我们的 WoWLAN 滤波器看起来是这样的...

iw phy0 WoWLAN 启用模式${ADDR}:-:-:-:08:00:45:-:-:-:-:-:-:-:06 ${ADDR}:-:-:-:-:-:88:8e

谢谢。

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是否尝试过使用不同的滤波器? 我看到您正在使用的筛选器既是 IPv4 (08:00:45)、也是 EAPOL (88:8e)

    如果使用 局域网唤醒协议(https://en.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN)来唤醒主机、则可以专门针对此协议进行筛选。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉迟到了回复、我漏掉了电子邮件通知。

    我们已经尝试更改滤波器、但无法阻止数据包唤醒处理器。 任何有关更改滤波器的帮助都会很有帮助。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是否有802.11ax 监听器捕获、其中显示了唤醒 WL18xx 的数据包? 我想看到一件显示您所描述的确切情况的 Wi-Fi 交易。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚才捕获了一个。 我还在捕获迹线的同时添加了日志。 器件的 MAC 地址为 00:1A:AE:13:26:C6或 Savant_13:26:C6

    谢谢。

    Johne2e.ti.com/.../device_5F00_logs2.txte2e.ti.com/.../device_5F00_wireshark2.pcapng.zip