This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:吞吐量测试不符合预期。

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1334458/cc3301-throughtput-testing-is-not-as-expected

器件型号:CC3301

您好!

在进行吞吐量测试时、我们发现在使用波束形成的相同条件下、cc3301的性能(Rx 仅为27.1Mbps)低于其他竞争产品。

如果我们在 AP 中闭合波束成形、它将变得更好。

此外、我们发现通用吞吐量测试(大量 AP)似乎不如预期的那样好。 以下是我们的测试结果。

是否有任何改进的想法、或者我们是否已通过编写测试报告?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是当前已知问题、在勘误表中称为"Advisory WIFI_01"、网址为: https://www.ti.com/lit/er/swrz147a/swrz147a.pdf 

    请参考指南中的权变措施、如果您对此有疑问、敬请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    是否可以知道、如果我们要解决此问题、则需要使用最新的 IC 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aichi:

    很抱歉耽误你的时间、PG2.0之后将有一个修订版可解决此问题、该修订版目前尚不可用。 一旦有可用的修订版本、TI 将发布产品变更通知。