This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:兼容的外部闪存

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220R, CC3120, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1339478/cc3220r-compatible-external-flash-memory

器件型号:CC3220R
主题中讨论的其他器件: CC3120CC3220SF

您好!


我们需要使用 SST26VF016BT-80E/SN 作为 CC3220R/S 的外部闪存。 当您查看"在 CC3120和 CC3220 SimpleLink Wi-FiRegistered以及物联网设备上使用串行闪存"(https://www.ti.com/lit/pdf/swra515)时,我们可以看到所有的闪存命令都是兼容的。 但是有一个区别:忙位值不同。

在 TI 文档中、忙位值"0"正忙、"1"写使能。 但是、在闪存中、忙位值"0"使能写、"1"忙。

有什么方法可以避免此问题吗? ºC 不同的闪存会有问题、因为我们需要它能够在高达+125 μ A 的电流下工作、而且没有太多的替代方案。

我假设 不能选择使用 CC3220SF、因为即使它具有内部闪存、仍然需要添加外部闪存。 请多多指教。



谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果状态位相反、则很可能此闪存与 CC3220不兼容。

    是的、这是正确的。 CC3220SF 需要外部 sFlash。 SF 器件的优势在于、代码是从内部 XIP 闪存(1MB)而不是256KB RAM 执行的、因此它可能更大。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的理解是、无法更改引导加载程序代码中的状态位值、因为引导加载程序位于 ROM 中、无法更新。 我对吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确。 引导程序位于掩码 ROM 中。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个问题:必须使用哪种类型的闪存(NOR/NAND)? 我没有找到与此相关的任何信息。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    swra515处所有重新命令的 SPI 闪存类型均为 NOR。

    1月