This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:闪存125ºC PN

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1338897/cc3220sf-flash-memory-125oc-pn

器件型号:CC3220SF

您好!

我需要知道是否有任何支持高达125ºC μ F 的可用闪存。 大小可以在1MB 和4MB 之间。

 ´m´s 了 SST26VF016BT-80E/SM、但我不确定是否可以与 CC3220SF 芯片配合使用。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在swra515中找到已使用 CC3220测试的 sFlash 列表。 如果要使用其他闪存、应查看 swra515第1.2章中的一般要求。 CC3220的最小要求 sFlash 大小为4MB (32MBit)。

    BTW ...为什么你需要使用闪存与温度125°C ? CC3220SF 具有最高温度85°C。 我预计在如此高的温度下 XTAL 的稳定性也会有问题。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan

    谢谢你的回应。 我´ll 125ºC 存储器、因为我在高温条件下使用它。 我知道 CC3220SF 在 Ta = 85ºC μ s 的最大值下工作、但 CC3220SF 的热结高于85ºC μ s。

    您知道任何能够以125ºC μ A 工作的闪存吗?

    Ty 提前。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道是否兼容额定值为125°C 的 SPI 闪存。 您将需要自己对此进行评估。 但我强烈不建议在高于85°C 的温度下使用 CC32200SF。 您将遇到许多与 CC3220内的 PA 过热有关的问题。 请参阅数据表中"8.4建议运行条件"中的注释(2)

    1月