This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:新的 QDID

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1338438/cc2564modn-new-qdid

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件: CC2564C

蓝牙 Sig 表示 CC2564modn 的 QDID 不再有效。  是否有针对该模块的更新 QDID?  7年来、我们一直将其用于车队。  我们不是新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jr、

    遗憾的是、BTSig 已弃用 CC2564MODN QDID。 这意味着没有新器件将能够通过认证、但正如您所说的、由于您并不是在尝试对新设计进行资质认证、因此也就不存在问题了。

    YingQiang zhang 说:
    模块是否有更新的 QDID

    我们拥有与 CC2564B 引脚对引脚兼容的 CC2564C、但 TI 不制造它的模块。 第三方供应商使用具有有效 QDID 的 CC2564C 制造模块。

    此致!

    罗格利奥