This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:CC3135是否可以在没有外部串行闪存的情况下工作?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1338058/cc3135-can-cc3135-working-without-external-serial-flash

器件型号:CC3135

由于我不需要通过 CC3135使用 sl_fs API 或存储文件、想知道是否可以在没有串行闪存的情况下使用 CC3135、那么会发生任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否。 无法在没有 sFlash 的情况下使用它、因为您将无法修补 CC3135固件。

    1月