This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:芯片应用问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, UNIFLASH, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1337094/cc3135-application-issues-of-chips

器件型号:CC3135
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHBQ25756

我在调试 CC3135时遇到以下问题。 您能帮我回答吗?

1.如何查询 wifi 所在的频道?

2.在 CMW100信令测试中,5G WIFI 100信道不能按国家代码 EU 和 US 注册,但可以按国家代码 RU 注册。 这样做的原因是什么? 它是否与 DFS 相关?

3、如何配置2.4G wifi 和5G wifi 的功率?

我在 Uniflash 手册中看到、5G 的优势可以设置为5G 电源。 例如、在下图中、我将 EU 的36通道功率设置为16dbm、烧录固件、重新启动电路板、并测试功率与将其设置为0dBm 时相同。 是否有任何设置错误?

请帮助回答上述问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有点焦虑、请帮我看看这个问题。 如果 BQ25756无法检测到镍氢电池的总容量、实时容量以及其他信息、请推荐一个能够检测总容量、实时容量以及其他信息的芯片、并解释如何实现这些功能并提供相关信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新? 非常紧急、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    至于获取 Wi-Fi 通道、您是否指的是连接到 AP 的时间? 基本上、您可以调用 API 来获取连接信息。

    sl_WlanGet (sl_WLAN_CONNECTION_INFO、NULL、&Len、(_u8*)&WlanConnectInfo);应获得 WlanConnectInfo  结构(请参阅 wlanConnectInfo)。 它包含 ConnectionInfo 联合和信息。

    对于 Uniflash 监管图片、这些不是输出功率、而是从最大配置值的退避(根据数据表)。 因此配置16表示从最大值后退16dBm。 在 EU 下、如果您配置为 EU、您应该会看到差异。

    你说100频道不能注册是什么意思? 您的意思是 CMW 看不到传输出来吗? 欧盟和美国的信道100处于 DFS 下、因此不允许传输。

    BQ25756 不在 Wi-Fi 论坛中、请单独打开 E2E 帖子、并且您将重定向到正确的论坛。

    此致、

    什洛米