This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:802.11mc

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1337465/cc3200-802-11mc

器件型号:CC3200

您好  

我能否检查 TI 是否具有 支持802.11mc 的 Wi-Fi/BT SoC 的发展蓝图?

此致、
费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Felix:

    TI 确实对我们的雷达标准进行了这些维护更新、因此这些更新是我们路线图的一部分。 这些功能的实现通常是因为行业内广泛采用了这些第三802.11功能。 目前、802.11mc 似乎占有一席之地。 如果我们看不到这种增长趋势、那么我们可能必须做出一个决策、以免给硬件增加不必要的复杂性。

    最好能了解更多有关预期用例的信息。 这是您可以提供的吗?