This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用硬件加速器生成数据签名

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1336052/cc3220sf-launchxl-data-signature-generation-using-hardware-accelerator

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

高支持、  

 我将为我的应用使用以下模块。
亚马逊 FreeRTOS -> 202107
SL 主机驱动程序版本2.0.1.27
服务包版本 sp_3.14.0.1_2.7.0.0_2.2.0.7.bin

到目前为止、我一直在使用 MbedTLS 库创建哈希算法、并使用私钥对数据进行签名。 在其中一个文档中、我看到可以使用硬件加速器来生成数据签名、并且对此有一些疑问、因为我不太了解它、提供的信息也不是很详细。  

1. MbedTLS 库在内部是否使用硬件加速计来创建签名。 如果可以、是否有办法启用/禁用它。 以及如何为硬件加速器配置 mbedTLS。

2. TI SDK 中是否提供支持硬件加速计的 API?

3. 硬件加速计是否减少签名生成和/或散列生成所需的时间?

谢谢。

S·J·尤维斯蒂