This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:SD 卡接口

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, BOOSTXL-SHARP128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1334701/cc3200-sd-card-interfacing

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-SHARP128

您好!

我正在尝试使用 SD 卡将 bmp 图像加载到 CC3200微控制器板。 我使用的分线板是一个 Adafruit! SSD1351是一种 OLED、也配备 MicroSD 卡读取器。 我已经将 SD 卡格式化为 FAT32多次、并使用了 sdhost_fatfs 示例、一点都不幸运。 它不会检测根目录或我们用于测试的文件。 欢迎提供任何帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将该主题分配给相关专家。

    谢谢。

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查了 SD 线路?  

    您看到 CC3200中的任何交易了吗? SSD1351是否有任何响应?

    请比较参考  BOOSTXL-SHARP128、您是否曾尝试使用此 Booster Pack?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 安装 BOOSTXL-SHARP128、但在未安装 SD 卡的情况下使用了 SSD1351 OLED。 它可以正常工作、并且似乎正常工作。 我能够在没有 SD 卡的情况下在 SSD1351上显示图像。 现在我只需要知道如何将 sdhost_fatfs 示例与 OLED 接口、以便能够读取 OLED 中的图像。 运行 sdhost_fatfs 示例时、使用的连接与 pinmux 中的连接相同。

    我不确定 SD 线路的含义、但在将这些相同的引脚用于其他使用场景时、它们似乎可以正常工作。


    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、首先需要对硬件进行调试。 我不确定哪些功能不起作用、这是提供参考(因此您可以通过物理 SD 线路比较数据)的原因。  

    如果基准存在问题 、我们将能够 帮助进行调试。