This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:无法通过蓝牙将我的手机连接到 Beagleplay。

Guru**** 2415420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1335140/wl1807mod-unable-to-connect-my-phone-to-beagleplay-via-bluetooth

器件型号:WL1807MOD

我正在使用 BeaglePlay、并尝试通过 RFCOMM 协议连接蓝牙。 我正在使用以下命令来实现它:  

systemctl 启用蓝牙   
modprobe 蓝牙  
调制探针 HCI_UART  

调制探头背板  

调制探针 RFCOMM  

调制探头 btusb  
hciattach /dev/tty0S5 bcm43xx 3000000流程            
hciconfig hci0上升。

但是,由于上一个命令(hciattend)中的某些驱动程序和参数问题,我无法执行 hciconfig 命令。

欢迎提出所有建议、提前感谢。

此致、

伊斯瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iswariya:

    您是否正在使用外部蓝牙芯片? 在 Beagle 电路板现场、

    https://www.beagleboard.org/boards/beagleplay 

    Beagle Play 似乎附带了支持蓝牙的 cc1352芯片。  

    如果您使用的是其他芯片、您将需要在他们的论坛上咨询、因为他们将会了解他们的驱动程序。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您说得对。但是、看一下他们使用这个模块(WL1807MODGIMOC)的原理图、我已经对其做了标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、那么您需要找到 UART 连接到的正确 ttyS 文件。 我会尝试从此处运行以下命令以启动它。

    hciattend /dev/ttyS (X) Texas -s 115200  

    使用 DTS 来确定 X 应该是什么。

    此致!

    罗格利奥