This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:我可以在 CC3220S 上禁用 WiFi 并仅保留 M4功能吗?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1334784/cc3220s-could-i-disable-wifi-on-cc3220s-and-just-leave-m4-function

器件型号:CC3220S

您好、TI 专家。

 在标题中、我可以在 CC3220S 上禁用 WiFi 并直接使 M4 MCU 正常工作吗?

 如果是、那么我该怎么做呢?

 纯 M4处于运行状态但 WiFi 关闭时的电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我想只要你不调用 sl_start、NWP 就会保持空闲状态。

    电流消耗可在数据表中找到。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3220s.pdf 

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

     但数据表中没有仅 M4的功耗数据。 所有这些都是 NWP 已连接或在某些特定状态下处于运行状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    没有办法完全断开 NWP、从而回答您的问题。 最低功耗是 NWP 处于空闲状态时的25.2 mA。

    此致!

    罗格利奥