This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:用于调节更多 TX 功率的射频带宽

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1334722/cc3301-rf-bandwidth-tuning-for-more-tx-power

器件型号:CC3301

尊敬的专家:  

我们的 WIFI 芯片可以将射频带宽从20Mhz 调优到5 MHz 以提高 TX 功率吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    没有这样的增加功率的功能。