This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:3235SF 变砖、下载映像后

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1334869/launchxl-cc3235sf-3235sf-bricked-after-download-image

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

Cortex_M4_0: GEL Output:

Memory Map Initialization Complete

IcePick_C: Error connecting to the target: (Error -2131 @ 0x0) Unable to access device register. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 12.6.0.00029)

图像为开发模式、通过 CCS12下载3235SF Launchpad 后无法再次连接

首先我认为是板损坏了,所以我买了另一个,又做了一次,发生了同样的事情,有任何想法?

在我刷新电路板之前、我先用旧电路板的 XDS110来刷新电路板(基本示例项目)、可以用、所以我觉得 XDS110可以用、用新电路板的 XDS110来刷新旧电路板、也会出现一些错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是对 JTAG 发现的错误的权变措施的参考

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ➜  uscif ./dbgjtag -f @xds110 -S givendata,repeat=0
    
    -----[An error has occurred and this utility has aborted]--------------------
    
    This error is generated by TI's USCIF driver or utilities.
    
    The value is '-233' (0xffffff17).
    The title is 'SC_ERR_PATH_BROKEN'.
    
    The explanation is:
    The JTAG IR and DR scan-paths cannot circulate bits, they may be broken.
    An attempt to scan the JTAG scan-path has failed.
    The target's JTAG scan-path appears to be broken
    with a stuck-at-ones or stuck-at-zero fault.

    在这里得到了一些信息、但仍然不知道发生了什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您已经为 JTAG/SWD 引脚分配了备用功能、因此上传固件之后、JTAG/SWD 停止工作。 解决此问题的简单方法是使用图像创建者/Uniflash 上传新的或空白图像。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、我可以在将空映像下载到 LaunchPad 后再次进行编程、当我将第二个 UART2更改为 PinMux 从 XDS110更改为其他时、应该会出现这个问题、但新的引脚应与 JTAG/SWD 相关、