This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:UniFlash 在线用户文件问题

Guru**** 2587985 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1335042/cc3235sf-uniflash-online-user-file-problem

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

UniFlash 8.4.0版和 Uniflash 8.6.0版

我尝试使用"Online User File"功能将证书文件上传到文件系统、但遇到"Unhandled Exception:string argument with an encoding"。  

1. 出于测试目的删除原始 multi_root_ca_bundle.pem
2.使用添加文件功能上传新的 multi_root_ca_bundle.pem。 并且将弹出错误消息、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    行尾似乎需要更改为 LF。 如果按"允许"、您是否能够将文件添加到 uniflash?

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确实按下了"Allow (允许)"按钮。 但是、仍然显示 "Unhandled Exception:string argument with a encoding"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的文件名不正确、包含不允许使用的 Unicode 字符。 这可能发生在没有使用拉丁字母的国家(我认为这可能是你的情况根据你的昵称)。

    下面将介绍该异常的含义。 是的、Image Creator 是在 Python 编写的。

    1月