您好!
我们已尝试包含 OtaHttpClient.h 来进行 http 请求。 但是,在调用方法(例如 Httpp Client_Connect)时,出现未解析的符号错误。
。 
int16_t sockId = Httpp Client_Connect (NULL、05000、0、NULL、 0);

我们还在项目属性中添加了指向文件搜索路径的路径。

我们是否需要采取任何其他步骤来确保正确进行链接?
下面是我们的项目代码(网络信息已编辑)。 我们使用的是 SDK 版本6.10.0.05、因为我们以团队形式与 Mac 和 Windows 用户一起工作、无法找到最新 SDK 的 Mac 版本。
e2e.ti.com/.../httpget_5F00_CC3235S_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos7_5F00_ticlang-_2800_2_2900_.zip
提前感谢您。