Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3135MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3135 尊敬的女士们、先生们:
在 Rheonik、我们利用 CC3135芯片甚至更确切地说是借助 CC3135 BOOSTXL 开发板和 SimpleLink 软件、为我们的传感器电子产品-变送器-开发了 WiFi 原型解决方案。
我们现在正在尝试找出将此解决方案集成到我们的产品中的最简单方法。 "简易"与无线电设备的认证流程相关。 一种可能方法是使用 TI CC3135MOD 作为硬件基础。 另一个备选方案是由您的合作伙伴"溴化二苯醚技术"制作的 BDE-209 WF3135A 模块。
在这两种情况下、我们都会尝试找出确切的程序来获得 EC 和美国市场的无线电认证。 我们不确定 TI 预认证是否也适用于 BDE-WF3135A 模块。
我们当前假设、将 CC3135MOD 集成到我们的产品中(包括推荐的天线之一)需要在经过认证的 EMC 实验室进行(简化)特殊测量、以获得 EC 和 US 无线电认证。
1.这是正确的吗?
鉴于 BDE-WF3135A 模块还包含一个天线,我们希望在使用该模块时可以省略这一特殊测量。
2.这是正确的吗?
请告诉我,我是否也应将这一问题提交给溴化二苯醚技术。
此致、
约翰内斯·许夫特
软件架构师
莱奥尼克梅斯特赫尼克有限公司