This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:生成"开箱和 quot;Launchpad CC3235SF 的演示/示例时出现错误?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1334149/launchxl-cc3235sf-errors-building-out-of-box-demo-example-for-launchpad-cc3235sf

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件: CC3235SF

在 Linux Mint 21.2、最新 CCS 12.60、SDK cc32xx_SDK_7_10_00_13上使用、硬件: LAUNCHXL-CC3235SF

尝试构建演示、作为 IDE 和 Launchpad 的初始启动、用于测试和评估。

我在编译控制台输出窗口中得到以下信息:

**** Build of configuration MCU+Image for project out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_gcc ****

/home/marc/ti/ccs1260/ccs/utils/bin/gmake -k -j 8 all -O 
 
gmake[1]: 'out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_gcc.out' is up to date.
Building secondary target: "syscfg/out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_gcc.sli"
Invoking: Image Creator
"/home/marc/ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/source/ti/drivers/net/imagecreator/bin/SLImageCreator" syscfg create_image --sdk_path "/home/marc/ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13" --json "/home/marc/workspace_v12/out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_gcc/MCU+Image/syscfg/ti_drivers_net_wifi_config.json" --file "/home/marc/workspace_v12/out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_gcc/MCU+Image/syscfg/out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_gcc.sli" --mcu "/home/marc/workspace_v12/out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_gcc/MCU+Image/out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_gcc.bin"
makefile:177: recipe for target 'syscfg/out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_gcc.sli' failed
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 20, in <module>
  File "/home/user/Downloads/sl_image_creator_gen3/venv_ic/lib/python2.7/site-packages/PyInstaller/loader/pyimod03_importers.py", line 363, in load_module
  File "/home/user/Downloads/sl_image_creator_gen3/antimanifest.py", line 9, in <module>
  File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 710, in __init__
    stdout_thread.setDaemon(True)
  File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 1327, in _execute_child
    print "Looking for 'PROMPT' in set output..."
OSError: [Errno 2] No such file or directory
SLImageCreator returned -1
gmake[1]: *** [syscfg/out_of_box_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos7_gcc.sli] Error 255
gmake[1]: Target 'secondary-outputs' not remade because of errors.
gmake: *** [all] Error 2
makefile:159: recipe for target 'all' failed

**** Build Finished ****

问:我缺少什么?  我按照文档中概述的基本步骤对该项目进行了设置和构建。

我在另一个项目中使用 CC2641Q1、因此我对 CCS 及其使用非常熟悉、但不想花费太多的时间

整理构建系统问题的时间来帮助它。  特别是在其他人有这个错误并且该错误是已知的情况下。

我在论坛中找不到任何与我所获得的经验相似的东西?

建议、谢谢、

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mars

    您使用的 Linux 发行版可能不兼容。 您可以 在此处找到的可能的解决方案

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这些其他帖子。  我在寻找一个解决方案,认为我不是第一个与这个问题,但已经落入"什么搜索"和"什么关键短语"要使用, 我没有看到这些出现。  完全我确实看到 Python 有某种类型的 IF 问题,这让我起来和构建:

    创建 symlink (sudo ln -s /usr/bin/python2.7 /usr/bin/python)可以解决我的问题。

    再次感谢!