This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:适用于 cc3235的 UDP 一对多广播

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1333218/cc3235sf-one-to-many-broadcasts-of-udp-for-the-cc3235

器件型号:CC3235SF

大家好、

我要使用 CC3235sf 作为 AP 模式、然后将套接字选择为 UDP。 我想向一个或多个客户进行广告宣传。 我可以这么做吗? 程序在哪里?  

此致、

银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 中有许多示例。

    您可以从网络终端开始、然后检查如何启动 AP 角色(wlan_ap_start 命令)。

    然后、您可以使用 send/recv 命令来实现 TCP/UDP 服务器/客户端。

    我们没有具体的 UDP 多播示例。

    此致、

    什洛米