This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:无法正确读取 cc3220MODASF LaunchPad 上的 ADC 值(adsignalchannel 样本)

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1330216/launchcc3220modasf-unable-to-properly-read-adc-values-on-cc3220modasf-launchpad-adsignalchannel-sample

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好!

我们目前正在开发 CC3220MODASF Launchpad。 我已尝试按照自述文件中的说明运行 adsignalchannel 示例代码、但无法正确读取 ADC。 输出连接在下面。

启动 acdsplechchannel 示例

ADC0原始结果:1350

ADC1原始结果(0):1378

ADC0转换结果:483626 uV

ADC1转换结果(0):493657 uV

ADC1原始结果(1):1646

ADC1转换结果(1):589665 UV

ADC1原始结果(2):1656

ADC1转换结果(2):593248 UV

ADC1原始结果(3):1646

ADC1转换结果(3):589665 UV

ADC1原始结果(4):1652

ADC1转换结果(4):591815 uV

ADC1原始结果(5):1656

ADC1转换结果(5):593248 UV

ADC1原始结果(6):1655

ADC1转换结果(6):592890 uV

ADC1原始结果(7):1658

ADC1转换结果(7):593964 uV

ADC1原始结果(8):1658

ADC1转换结果(8):593964 uV

ADC1原始结果(9):1654


根据自述说明、输出为3.3V、但此处为0.5V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    今天有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些值与浮点值类似。  是否确定已将两个 ADC 引脚连接到0V 或3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!
    可以通过连接运算放大器使能跳线来解决该问题。 不过、现在我们将获得1.3754V 而不是3.3V。 我认为电压在超过3.3V 时被削波、但自述日志表明输出应该为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享该 launchpad 电路板的图像? 我想复制您的情形、并 确保跳线设置正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    我们根据 adsignalchannel 示例代码自述文件中的说明连接线。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以使用多探头检查运算放大器缓冲器的输出电压? 我有点怀疑您的硬件有问题。  

    与此同时、我还将在我的设备上重现您的问题、并且我将随时向您更新。