This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831:识别器件型号所需的帮助

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801, WL1831, WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1330316/wl1831-help-needed-identifying-the-part-number

器件型号:WL1831
主题中讨论的其他器件:WL1801、、

您好!
在识别下图中的 TI 器件型号时、我们需要帮助。 从数据表我们知道 WL18x1芯片是采用 DSBGA 130焊球封装生产的、但如图所示的芯片有168个焊球、并在上面标记 WL18使我们得出 WL18x1的结论。 这是最初生产的 WL18xx 芯片的某个变体还是? 请联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否进一步说明您需要知道什么是 IC 的原因、您的产品是否存在其他问题?  参考了 WL18x1数据表(https://www.ti.com/lit/swrs286)后 、它似乎是 WL18X1 (如 WL1801 WL1831 )。

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复、问题在于您可以看到、球计数。 WL18x1采用 DSBGA130 (12x11栅格)、但该芯片具有168个引脚(14x14栅格)。 因此是很困惑、还是用 TI 这个方法来做一些不同封装的芯片呢? 第二个标记2不是1、而是字符"i"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉给您造成混淆、您是正确的、这是 WL18xx 的变体。 这是一款采用不同封装的定制汽车芯片、请联系您当地的销售代表以了解详情。  

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您回复我、是的、您是对的、这是汽车应用。 这是否意味着它具有与 WL1831不同的特性? 我需要的只是引脚排列、因为我们想将其替换为 WL1831MOD。 我们没有当地的销售代表在我的国家,我们可以做什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WL1831MOD 完全具有不同的封装尺寸、因此必须为 WL1831MOD 重新设计电路板。 您可以参考产品页面  https://www.ti.com/product/WL1831MOD 以获取我们的技术文档以及 设计工具与仿真 参考。  

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我明白了,它完全没问题我有以下问题:
    1. TI 是否会分享此芯片的数据表? 唯一感兴趣的是引脚排列、那么我如何要求 TI 为该定制芯片提供此信息?
    2.这款定制的汽车芯片是在内部还是在封装上有所不同?
    3.我们将设计放置 WL1831MOD 并将其安装在原始电路板上的新适配器、假设我们从(1)、(2)获得信息、并且假设 Linux 驱动程序在这些芯片之间是相同的?
    4
    请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这款芯片可以是 WL1831CQ 吗? 我们如何获得数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)要获取数据表和引脚排列信息、请尝试向销售代表咨询您是从那里购买芯片的。 不幸的是,我不能在公开论坛上提供太多的资料。

    2) 2)我假设内部有一点不同、但您必须参考数据表。

    3) 3)您应该能够利用 TI.com 上提供的文档(即 WL18xx 模块硬件集成指南)和当前电路板中的设计文件为 WL1831MOD 设计新适配器。  

    4) 4)我只能假设它是同一个 Linux 驱动程序、有关 Linux 驱动程序的更多信息、请访问 https://www.ti.com/product/WL1831MOD#software-development  

    抱歉、此致、

    杰西卡