This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:更改 SPI 字节序

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1330843/cc3220sf-change-endianness-of-spi

器件型号:CC3220SF

尊敬的社区:

CC3x20用户指南的第18页中、给出了 SPI 驱动程序同时支持大端字节序和小端字节序。 但在驱动程序软件中、我无法找到可以如何更改端字节序。

SPI 驱动程序的默认端字节序是什么?如何更改?

谢谢。此致、

斯瓦普尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swapnil:

    该部分是指一个驱动程序、其中外部 MCU 通过 SPI 驱动程序与 NWP 进行通信。 不过、您似乎需要更改 CC3220上 SPI 外设的字节序。 您能否澄清一下您打算更改哪些项目?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sabeeh:

    感谢您的答复。 我想 知道开发应用的 ARM 处理器的默认 SPI 字节序。 对于我的应用、我需要以小端字节序格式发送 SPI 数据。

    此致、

    斯瓦普尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swapnil:

    在硬件中无法更改 SPI 外设的字节序。 不过、您可以编写代码以更改应用程序中的数据、然后将其发送到 SPI 外设。