This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:是否可以使用自己的根 CA?

Guru**** 2590320 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1328092/cc3220sf-launchxl-possible-to-use-own-root-ca

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

在这样一种场景中、一组基于 cc3220sf 的卫星板 通过互联网连接到 MQTT 服务器以发送传感器数据。

MQTT 服务器的证书由 我们在内部创建和使用的自定义根 CA 签名。

由于整个 方案在我们公司内部、是否 可以将我们的根 CA 添加到受信任的根证书目录中、使用 ti key 保留此文件并将其刷写到 cc3220sf 上?

是否可以使用内部根 CA 同时签署代码签名证书,以便我们独立于第三方 CA?

此致

达米亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法将自签名证书添加到我们的目录中、但需要添加特定于供应商的目录(请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swru547)。

    它 使用闪存 OTP 扇区(用于存储特定于供应商的根 CA、后者将在更新时验证目录)。

    在 TLS 中还有另一种选择、即使用 原始 TI 目录并忽略目录检查(当您预计检查失败时)。 你将看到错误 SL_ERROR_BSD_ ESECUNKNOWNROOTCA、但会创建连接。 应用程序 可以决定使用此 选项来关闭连接或忽略并继续(您还可以设置套接字的 SL_SO_SECURE_DISABLE_CERTIFICATE_STORE 选项-以避免此警告消息)。

    使用我们的 MQTT 库时- 可使用 MQTCLIENT_NETCONN_SKIP_CERTIFICATE_catalog_VERIFICATION 连接标志。