This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC3301 DIG_LDO_OUT 最小/最大电压规格

Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1319562/cc3301-cc3301-dig_ldo_out-min-max-voltage-specs

器件型号:CC3301

您好!

我正在寻找 CC3301的 DIG_LDO_OUT 引脚的最小和最大电压。 我在数据表中没有看到它。 有人能够提供建议吗?

谢谢。


基兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我们计划 通过更多有关电源的信息来扩展《C33xx 硬件集成用户指南》。 同时、请给我几天时间来确认这些数据。

    另外、您可以详细说明您需要这些信息的原因吗?

    谢谢。

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的回复! 我希望此信息提供制造测试限值(制造后在这些引脚上观察到的最小和最大允许电压)。

    感谢您的帮助!


    基兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    这方面有什么更新吗?