This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:如果接入点的网络连接被移除、则不会发生断开事件

Guru**** 2591130 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1327436/cc3235s-disconnect-event-does-not-come-if-network-connection-to-access-point-is-removed

器件型号:CC3235S

您好!

我使用 CC3235S 进行 WIFI 连接。 我正在创建手机作为热点(接入点)。 我正在将 CC3235S 连接到手机、并将数据传输到互联网。 当我关闭移动电话的热点时,我会在"SimpleLinkWlanEventHandler ()"函数中收到 SL_WLAN_EVENT_DISCONNECT 事件。 然而,当我关闭我的手机保持热点的"移动数据",然后我没有得到 SL_WLAN_EVENT_DISCONNECT 事件在 SimpleLinkWlanEventHandler ()功能.

我需要在上述任何一种情况下发生此事件、因为在这两种情况下都失去了与互联网的连接。

如果我连接到家用路由器、并且与路由器的互联网连接已断开、但路由器仍打开、则会发生同样的情况。

谢谢。

普拉德普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    从计算机网络的工作原理来看,当 WAN (Internet)连接丢失时,没有自动通知机制。 唯一的方法是主动监控 WAN 连接,如 ping 或 http GET 到 google 或其他互联网服务器。 这种类型的监控可以轻松实施到应用程序代码中。 但请注意,在某些网络中,ICMP ping 可能被阻止。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan