This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:(SDK 错误)调用 sl_NetCfgSet SL_netcfg_AP_STATION_DISCONNECT

Guru**** 2592120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1325970/cc3220sf-sdk-bug-call-sl_netcfgset-sl_netcfg_ap_station_disconnect

器件型号:CC3220SF

您好!

我有 CC3220SF、工作在 AP 模式下、SDK 为 simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13。

工作站(我的手机)连接 CC3220SF

当我调用:sl_NetCfgSet (sl_netcfg_AP_STATION_DISCONNECT、1、SL_MAC_ADDR_LEN、macAddress)时

基站(我的手机)确实断开了 AP、但我无法接收到 SL_WLAN_EVENT_STA_REMOVED 事件、并调用  SL_NetCfgSet  

sl_netcfg_AP_stations_info_list、返回 实际 num_stations = 1;

我认为是一个错误、请确认。 谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保、您是否在 CC3220SF 中使用了最新的服务包? 如果是、那么下一步将捕获 NWP 日志(参见SWRU455中的第20章)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我确定服务包是最新的、image.syscfg 设置 使用来自 SDK 的服务包。

    MAC:2.7.0.0
    PHY:2.2.0.7
    NWP:3.2.0.1

    putty.log 是 NWP 日志

    e2e.ti.com/.../8306.putty.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您使用的是最新的 Service Pack。 似乎您的 NWP 日志具有正确的格式。 请等待 TI 工程师提供的 NWP 日志分析 因为我无法访问用于分析 NWP 日志的工具。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天稍后我会详细介绍。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    日志仅显示初始化、而不进一步。 您捕获了所有内容吗?

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      当我调用:sl_NetCfgSet, NWP 不会记录任何输出,我无法控制 NWP 输出任何更多的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我试图复制在我的身边。 使用我的 iPhone,它可以被复制,但不能与我的笔记本电脑。

    无法看到  SL_WLAN_EVENT_STA_REMOVED 事件的原因是移动设备立即连接回 AP、因此连接状态保持为1。

    对于笔记本电脑、我取消选中"自动连接"、以便它不会尝试重新连接、并且它可以正常工作、我收到此事件并保持断开状态。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,永远不介意,但看看我进一步的解释,让我知道,如果你有进一步的问题。