This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:当我的程序与 XDS110一起运行时、WDT。在没有 XDS110的情况下复位系统、WDT 不兼容。

Guru**** 2593990 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1327139/cc3235sf-when-my-program-is-runing-with-xds110-wdt-can-reset-the-system-without-the-xds110-wdt-doesn-t-work

器件型号:CC3235SF

大家好、我遇到了一个问题。

将程序下载到 CC3235SF 芯片后、 继续将 XDS110探针连接到 PCB 上、断电并为 PCB 上电、WDT 运行良好、就会复位系统。

当我从 PCB 上取下 XDS110时、WDT 无法正常工作、系统没有复位。

当我将 XDS110连接到 PCB 时、WDT 也能正常工作。

为什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用自己的电路板? 如果是、什么是 SOP 模式? 您是否已通过 XDS110连接 UART、是否在 RX 线路上设置了上拉电阻?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 onw 电路板。

    是的、我也认为可能是 SOP 模式的原因。 在我的 PCB 中、所有 SOP 引脚被下拉。

    我将 UART 引脚连接到 XDS110探针。 我使用 P55和 P57、但未使用任何上拉电阻器。

    当我取下 XDS110探针时、我测得 P57的电压大约为0.68V。  当将 XDS110探针连接到 PCB 上时、P57的电压为3.27V。

    我还尝试将 XDS100探头连接到 PCB、然后仅拔下 P57的导线、WDT 不起作用。 那么、我认为该问题与 P57之间存在某种关系。

                                    太阳.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您未使用 SOP 模式0-1-0、则您的问题应该与 RX 线状态无关。 请在此处请求 TI 检查您的硬件

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我犯了个错误、SOP 模式是0-1-0。

    太阳.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我验证了我的 SOP 是0-1-0、然后我在 P57上添加一个100K 上拉、然后问题消失了、非常感谢!

    太阳.