This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:MQTT 客户端示例 SysConfig 失败

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1326686/cc3220s-launchxl-mqtt-client-example-sysconfig-fails

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SSysConfig

我已经成功地将 CCS V12.2.0.00009与 TIRTOS7、TIClang 和 simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_7_10_02_23 SDK 配合使用了一段时间。

我下载了 simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13、并尝试 在同一 IDE 中构建 mqtt_client_CC3220S_LAUNCHXL_tirtos7示例、以便在 CC3220S Launchpad 上运行。

SysConfig 成功构建 image.syscfg 文件、然后在 mqtt_client.syscfg 构建中失败

长错误消息的核心部分是

原因:错误:可配置的"/ti/drivers/SPI 模式":验证失败:[
 {
   "关键字":"类型"、
   "数据路径":/options/0/name、
   "schemaPath":"#/definitions/EnumerationOption /properties/name/type "、
   "参数":{
     "类型":"编号"
   }、
   "消息":"应是编号"
 }、

我尝试查看 mqtt_client.syscfg 文件并获得相同的 addinstance()错误。

我不能弄清楚从哪里去。 我是否有版本不兼容问题?

感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是 SysConfig 版本问题。 看到这个这个

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题迎刃而解、谢谢。 我已经累积了许多旧的 SysConfig 版本。