This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564MODA

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1326825/cc2564moda-cc2564moda

器件型号:CC2564MODA

您好!

我们使用定制设计的电路板、其中 CC2564MODA 连接到 STM32G473x 处理器。 我们面临的问题是 HCI_RTS 信号永远不会变为低电平。 我已确认正确的电源(3.3V、1.8V)、时钟和 SHUTDN-信号存在正确的时序、但 HCI_RTS 未准备就绪/变为低电平。 似乎我必须错过一些简单的东西,但我不知道什么是错的。 非常感谢您提出任何建议!

谢谢!