This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:支持 EAP-TLS 和 WPA3

Guru**** 2591620 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1325606/wl1837mod-eap-tls-and-wpa3-support

器件型号:WL1837MOD

- WL1837MOD 是否支持 AP 或客户端模式或两者的 EAP-TLS ?

-我看到 R8.9在具有 AP 角色的 PMF 中添加了 WPA3支持,这在客户端模式下是否也受支持?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • WL1837MOD 支持站点角色的 EAP-TLS、并且也进行了测试。 对于 AP 角色、我们没有对其进行测试、但由于实现是在 hostapd 上进行的、而不是在固件/驱动程序中进行的、我希望固件也能正常工作
    • 是的、WPA3/PMF 已针对基站角色提供支持、并且也针对 AP 角色添加了

    此致、

    什洛米