This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:5GHz 的 WL1837测试频率

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1324842/wl1837mod-wl1837-test-frequency-for-5ghz

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:WL1837、WL1835

您好、我想查看 WL1837 FCC/WL300 IC 328 / EN301 893的测试报告。

这些报告是否可访问? 我已经下载了5份报告。 Cert_Reports_ 5_20_00_00.zip"等 ZIPS

这一切都可用吗?

我之前(2015年)在 WL1835设计上执行过此操作、重点检查了通道1、6、11中检查的功率级别、但现在使用的是新的 WL1837设计(我以前从未使用过5GHz 无线电)

本地实验室和 Nemko 进行认证。 我在一些文档中看到 针对5G 测试标注的 Ch 44 (5220 MHz)、这是典型值吗? 是否有使用5GHz WL1837的典型通道?

提前感谢您提供这些信息。 -帕特里克