This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:关于 CC3235MODAS 和 Intel AX211之间的连接

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS, SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1318055/cc3235modas-regarding-connection-between-cc3235modas-and-intel-ax211

器件型号:CC3235MODAS
主题中讨论的其他器件: CC3235SSIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS

由于它是使用 Google 翻译从日文翻译成英文的,因此可能会有一些细微的差别不能很好地传达出来。


我无法使用 CC3235MODAS (以下简称 CC3235)连接设备、使用 Intel AX211 (以下简称 AX211)连接 Surface Pro 9。

如果 CC3235和 AX211彼此靠近放置、这没问题、但如果您将它们分开、连接将断开或某些 CC3235上看不到 SSID。

在最近制造的器件中、48个器件中有7个存在连接问题。

即使您更改了 Surface、也是一样的。

将无法连接至 AX211的 CC3235连接至另一台 PC (使用 Intel AX203、AC3165、AC8265)时不会出现问题。
我在使用 AX211的另一台 PC (Dell Latitude 5540)上遇到同样的问题。

a)仅 AX211存在问题
b)仅 CC3235有问题
c) AX211和 CC3235组合存在的问题


我认为这是上述问题之一、但如果只是 AX211的一个问题、我认为在互联网上可能会有一些关于 CC3235以外的 Wi-Fi 模块连接问题的讨论、但我找不到。


如果您知道原因或解决方案、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要获取有关连接问题的更多信息。

    CC3235是工作站还是 AP (还是 P2P 问题)?

    您得到的错误代码是什么?

    我们还 需要查看无线(802.11)监听器和/或 NWP 日志 (请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swru455中的第20章)、从而更好地了解根本原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    > CC3235是工作站还是 AP (还是 P2P 问题)?

    它是 AP。


    >您收到的错误代码是什么?

    该错误是 SimpleLink API 错误吗?
    如果是、则没有错误。


    >我们还需要查看无线(802.11)嗅探器和/或 NWP 日志(参见 www.ti.com/.../swru455中的第20章) 、以更好地了解根本原因。

    使用 AirPCAP+Wireshark 获取的日志如下所示。

    这是即使 SSID 可见也无法连接的日志。
    AX211未从 CC3235接收到关于 AX211 "身份验证"的 ACK (802.11)。 另外、我知道 AX211没有收到 CC3235发出的"身份验证"信号(AX211没有 ACK (802.11))。

    这样看来、可能是 CC3235的发送功率低或 AX211的接收性能差、但
    -还有另一个 CC3235可以连接,没有任何问题,即使你使用相同的 AX211。
    - CC3235,这会造成问题,可以连接到 AX211时,它是几厘米远,但不能连接时,它是1m 远. 此外、CC3235 SSID 将不再显示在 AX211 (Windows)的 AP 列表中。
    - CC3235 ,这不会引起问题,可以连接到大约35m 远没有任何问题。


    从现在开始、我将尝试获取 NWP 日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像是某种 RX 敏感性问题 、但1m 非常接近、这是没有道理的。

    您使用的是 TI 参考 Launchpad 还是定制电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >您使用的是 TI 参考 Launchpad 还是定制电路板?

    我使用的是定制电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保完成硬件设计审查(https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。
    电路设计团队根据 SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS ("CC3235MODx 和 CC3235MODAx"表)进行了审核、发现没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪。 请发送完整的监听器日志和 NWP 日志、我会尝试检查是否存在其他情况、但这似乎是硬件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我试图在消声室中获取 NWP 日志的同时获取监听器日志、但我还不能做到。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意、但请稍候。

    一个奇怪的现象已经被证实。
    在某些情况下、最好通过将 Surface 和 CC3235移动得更远、而不是将它们移动到3米范围内。 (我尝试了5米和20米)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、您报告的所有射频问题都可能意味着这些日志将毫无用处。 Surface 的发射功率可能过高。 如果发生射频问题、监听器日志将显示重新传输(即无 ACK 的数据包)、并且 NWP 日志不会显示任何内容、除非连接期间存在协议问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑问题不是表面的传输,而是它的接收。
    或者我怀疑 CC3235的传输存在问题。

    我只有在尝试从 Surface 连接到 CC3235但失败时、才有来自数据包捕获的数据。 (抱歉、我没有显示、因为我认为最好将其包含在 NWP 日志中)
    看看这个、您可以看到 Surface 没有接收数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、快来

    吧! 您是否偶然拥有频谱分析仪?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常抱歉。

    我的回复可能选择了"举报为辱骂性"。

    可以纠正吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从现在开始、我就委托我们的电路设计人员负责处理了。 (我是一名软件开发人员)

    我现在将成为观察员。
    感谢您所做的工作。