This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200多插槽(TCP 客户端)创建

Guru**** 2593080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1324879/cc3200-cc3200-multi-socket-tcp-client-create

器件型号:CC3200

CC3200模块能否创建多个套接字(TCP 客户端)并连接至多个 TCP 服务器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以。 CC3200最多可同时支持8个插槽。 这意味着可以同时创建和连接多达8个 TCP 客户端。 常见的方法是对 TCP 客户端使用单独的线程。 其他选项可以是使用单个线程和 sl_Select() API。 有关多套接字 TCP 实现的更多详细信息、请在互联网上搜索 BSD 套接字教程。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建软 AP 和 TCP 服务器后、我管理多个客户端连接(数据包 TX/RX)。
    在开始执行之前,需要有信心。
    谢谢