我使用 CC3220SF 与另一个 MCU C2000进行传感器和其他数据的通信。 另外、我同时使用网络功能、其中 CC3220SF 处于 AP 模式、数据共享协议为 HTTP。 与 MCU 进行 SPI 通信 C2000具有大量的传感器数据、并在 cc3220SF 上使用 DMA。 我看到网络线程也使用 DMA 功能。 在 同时处理外设 SPI 和 HTTP 数据 GET 请求时、我遇到了 HTTP GET 请求被拒绝的问题。 然后 我必须在网络数据发送和 SPI 数据发送之间实现互斥量、开始正常工作。 那么、您能否帮助说明、如果 DMA 在这两个应用程序之间共享、以及如何解决问题?