This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:保持活动或 WebSocket

Guru**** 2693315 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1323405/cc3220sf-launchxl-keep-alive-or-websocket

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我安装了 CC3220SF (服务器)和 Windows 浏览器客户端(JS)。 这些器件使用 HTTP 连接进行通信、以从服务器接收传感器数据(每个请求中为5KB)至客户端。 我想在每个200ms 或400ms 之后发出 http 请求。 我认为这可以通过 TCP IP 连接或 WebSocket 基础通信的保持活动功能来实现。 我想使用基于 CC3220SF 的 HTTP 服务器和任何基于 JS 或 Python 的功能来探索该功能、从而持续更新网页并将这些数据存储到文件中。  

有人能帮助我实现这一目标的可能架构吗?

谢谢你。

此致、

库尔迪普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuldeep:

    CC3220 NWP 的内部 Web 服务器不支持此类任务所必需的 HTTP 1.1。 您将需要在应用处理器上运行自己的 Web 服务器。 有关更多详细信息、请参阅该主题

    与 JavaScript 或 Python 相关的问题、您需要在其他论坛上提出。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的意见。

    到目前为止、我已经增加了缓冲区大小、并延长了请求周期。 它工作正常。

    谢谢你。

    此致、

    库尔迪普