This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] M2-CC3301:M2-CC3301 3D 步进

Guru**** 2592120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1323123/m2-cc3301-m2-cc3301-3d-step

器件型号:M2-CC3301

您好!

是否有可能有模块的3D CAD 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指用于 M2-CC3301 EVM 3D 渲染的文件、还是设计文件?  您能解释一下您需要它们做什么吗?

    与此同时、请参阅下面从可用的"M2-CC33x1RevA 硬件设计文件"中获取 Altium 中3D 渲染模型的图像。

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是3D 渲染(如下面的图片)。 我需要将该文件集成到我们的机械 CAD 设计软件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mickael Le Stephan:

    我们通常仅在  产品页面上提供器件 CAD/CAE (可从此处下载)和硬件设计文件

    但是、假设硬件设计文件是在 Altium 中创建的、其中一项功能似乎是能够生成"TEP 3D"。

    如果您没有使用 Altium 软件,我将 通过电子邮件发送生成的".step"文件,为您提供帮助。 可以假设您 myTI 个人资料中的电子邮件地址是用于发送文件的正确地址?  

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MCU126_5F00_M2_2D00_CC3301_5F00_RevA.step

    生成的导出文件不会太大、因此无需通过电子邮件发送、请参阅随附的".step"文件。

    Br、

    杰西卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的文件,完美!