This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:NWP 时钟频率

Guru**** 2592100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1324163/cc3220moda-nwp-clock-frequency

器件型号:CC3220MODA

大家好!

我必须编写一个客户产品的技术文档、其中列出了电路板上使用的所有频率。

最后一个开放点是 NWP 的时钟频率。 我没有找到有关它的任何信息。

有人能帮我吗?

此致、
罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    它将以40MHz 的频率运行。