This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3300:AC-HOC IC 或模块

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1323594/cc3300-ac-hoc-ics-or-modules

器件型号:cc3300
主题中讨论的其他器件:WL1837

我需要选择一个 IC 或模块以进行 Ad-hoc 联网。 如果可能、有人能举几个例子说明 TI 提供了相同的 IC 或模块、上面装有蓝牙。  

我找到1个、它是 WL1273L。  

我需要知道 hoc 的数据表中应该使用什么确切术语。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要蓝牙(仅在 WL18xx 中提供、例如 WL1835 或 WL1837)还是 BLE (也可在较新的 CC33xx 中找到、例如 CC3301)。

    您是否指的是802.11 AD hoc 支持?  两个器件系列都支持 AP、基站(或多角色 I、E)。 AP +站同时  设置)可用于设置本地网络的角色。