This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:WIFI-MOTE

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1321078/cc3220s-wifi-mote

器件型号:CC3220S

我有一个使用 cc3220s 微控制器开发的 wifi mote。 我有 simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13 、但没有适用于 CCS 的示例。 您能否提供使用 CC3220s 微控制器中 WIFI 的 CCS 的任何基本示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC32xx SDK 包含 WiFi 示例、目录为\examples\rtos\CC3220S_LAUNCHXL\demos\。 您可以将这些示例导入 CCS。 可在SimpleLink Academy 中找到的更多培训材料

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪些编译器我必须选择可用的 IAR、GCC 和 TI Clang 编译器、并且我使用 CCS IDE  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您要使用的编译器。 使用 IAR Embedded Workbench IDE 时、您应该选择"IAR Compiler"。 根据您的偏好选择用于其他编译器(GCC、Clang)。 也许 Clang 可以稍微受到高度青睐、但它是您的选择。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我使用的是 ti clang、但它显示错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC32xx SDK 不包含 FreeRTOS。 您需要单独安装它们。 有关更多详细信息、请参阅SDK 快速入门指南

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用了 TI-RTOS7、则还必须单独安装该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否。 因此、TI-RTOS 是 TI 产品、它是 SDK 包的一部分。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在它显示了这些误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请阅读编译器输出中显示的消息。 它可以准确指出错误-您尚未将 Launchpad 连接到我们的计算机。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上我有一个基于 cc3220s 微控制器并连接的定制 wiimote

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及为何需要连接板、以便编译器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上面的消息显示、您的模块未在 LaunchPad 上使用 XDS-110或 XDS-110进行连接。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模块以便仅编译代码和为示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编译似乎成功(即创建了".out"文件)、但默认编译配置(MCU+Image)尝试同时创建一个"开发"可编程映像(.sli)、该映像需要读取已连接器件的 MAC 地址(为特定器件创建开发映像)。

    如果您正在使用 CCS 调试器加载映像-您可以忽略此错误并继续加载.out 文件。

    如果要将映像刷写到串行闪存/文件系统、需要连接器件。

    您可以将编译配置更 改为"Debug"(右键点击工程-> Build Configuration -> Set active)、以避免创建可编程映像、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么我们要在应用中使用 RTOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 中有 NORTOS 示例、但我们的大多数客户都使用 RTOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问先生,有什么需要,用在 wifi 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我们的主机软件组件( simplelink 驱动程序、MQTT 和 http 等网络栈以及示例应用)使用了多个线程(和线程间同步)。

    NOROS 环境仅支持有限数量的示例。