This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:CC3235MODAS DTIM 当前

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1320368/cc3235modas-cc3235modas-dtim-current

器件型号:CC3235MODAS
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

您好!

我正在查看 CC3235MODx 的数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3235modas.pdf?ts = 1706761798826&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fwireless-connectivity%252Fwi-fi%252Fproducts.html)

在提到的 空闲连接模式下具有710uA 电流(处于 LPDS 中的 MCU)。 那么、DTIM1 (WiFi 已连接)状态是否为当前状态? 模块是否也支持 DTIM3、DTIM10?

谢谢。

卡斯特·马赫什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mahesh Keste、

    如脚注3 所示、NWP 空闲连接测量是在 DTIM=1的情况下进行的。 该器件不支持 DTIM3或 DTIM10。

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、您好!

    谢谢、请将提到 DTIM3和 DTIM10当前消耗的文档重定向。  

    我们计划将其用于电池供电的设备、因此需要计算各种状态下的电流消耗。

    谢谢。

    卡斯特·马赫什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我认为我们没有 CC3235SF 的此类数据。  我将对此进行深入探讨、下周会向您通报最新情况。

    Br、

    杰西卡