This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:致命错误:检测到同步丢失#012#015

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1322416/cc3120-fatal-error-sync-loss-detected-012-015

器件型号:CC3120

我们在产品中使用的是 CC3120。 设备上电一段时间后、WiFi 应用程序反复崩溃、出现以下错误:

WIFI_BRIDGE_LOG[156626]:[ 错误]-致命错误:检测到同步丢失#012#015

WIFI_BRIDGE_LOG[15626]:[通知]-退出程序

在操作系统重新启动应用程序大约4分钟后、应用程序会反复崩溃。

我们正在使用  simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13  驱动程序。

有什么提示可以导致这种情况? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、这种类型的问题意味着与 CC3120 (例如 SPI)的物理通信会出现问题。 也可以是主机代码内的其他内容、如堆栈溢出。

    从 CC3120中捕获 NWP 日志可以消除存在 CC3120自身问题的假设。

    1月