This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CT 电压测量错误

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1320211/cc3220mod-wrong-measurement-for-ct-voltage

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:TLV9002

您好!

我们将结合使用 CC3220MODSF12MOBR 控制器和 TLV9002 OPAMP 来读取 CT 电压。

我们使用基于电压的 CT (20A/1V)、在连接到线路负载后、通过使用万用表在交流模式下测得的电压显示为0.115VAC。 也将连接到下面的原理图。 我们使用电压偏差器将输入电压偏移1.65V。 我们计算 VRMS 电压、电流、并将其打印在日志中。

作为微控制器的运算放大器输出 ADC 引脚电压也显示了万用表在交流模式下测得的0.115VAC、但 MCU 将输出错误值、即计算 Vrms 后输出为0.24至0.28V、但它认为错误值为0.115V。

我们使用以下方法进行计算:

在240mSec 内采集64个样本的平均值;

最大端口电压=1.763

最小端口电压= 1.481

Vp-p 电压=最大值-最小值= 0.282

Vrms= Vp-p Volt * 0.35355  = 0.282 * 0.35355 = 0.0997011V 、但假设为0.115V

但是 Vrms 应为0.115。 为什么我们无法获得准确的读数、请建议我们获取准确的测量值。

2.希望我们采用正确的计算方法, 微控制器只会读取峰值电压,在我们的例子中它是峰峰值电压,对吗?

3.希望万用表只测量 Vrms 电压,对吗?

3.实际负载电流为2.3A 到2.4A (使用 Clam Meter 测量)、万用表测得的 CT 输出 电压为 RMS 电压、数值为0.115。 计算后0.115*20=2.3A,因此它与消耗电流匹配。 请告知计算方法正确。

谢谢。此致、

纳温 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    由于这是一个 WiFi 论坛、我更倾向于精通协议和 RF -不确定我是否会最擅长支持这项工作。

    但是、我可能能够消除一些误解或测量中的误差。 DMM 可以提供 RMS 值、但该值假设是一个完美的正弦波。 我不确定您的应用是否会出现这种情况、因此计算真 RMS 可能更加谨慎- 我们的 ADC 专家撰写了一篇技术文章、其中介绍了这方面的内容。

    我会利用这些知识、然后使用 DMM 和通过 ADC 采样/计算的方法对您的测量结果进行仔细检查。