This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:用作外部 MCU (即 CC3120)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1321880/cc3235modasf-use-as-an-external-mcu-i-e-cc3120

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3135CC3120

您好!

能否像外部 MCU 一样使用 CC3235。 即、使用 simplelink SDK 通过 SPI 发送 API? (即 CC3120/CC3135运行)

此致、

       利亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能直接连接 NWP、但可以使用 AT_Commands 示例(https://www.ti.com/lit/pdf/swru534)。 该示例在 CC3235 MCU 上运行、并用作 外部 MCU 连接到 NWP (通过 UART 接口)的代理、

    您可以使用该示例作为参考、并将 UART 替换为 SPI。

    您还可以更新 AT 命令内容以更改外部主机和 CC3235 MCU 之间的分区(例如、在 MCU 上执行更多操作、而不是当前的代理实现)。 SDK 中提供了示例和 ATCMD 库的源代码、可以更新和重建这些源代码。