This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:是否可以在 CCS IDE 内编译 Matter 源代码?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1321303/cc3235modsf-is-it-possible-to-compile-matter-source-inside-ccs-ide

器件型号:CC3235MODSF

您好!
我想在 CCS IDE 中创建一个支持 Matter 的工程。 我想将 Matter 源代码复制到 CCS IDE 中并使用它编译我的项目。
这是可行的吗? 我已经试过这个,但到目前为止,我没有运气。 是否有相应的指南? 有过这样的体验吗?  
我知道推荐的方法是使用运行 GN 的 Matter 构建系统、但我想尝试在 CCS IDE 中使用、以更轻松地进行调试。
感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们没有 Matter 的 CCS 支持。

    我们有一些将示例移植为 CCS 工程的计划、但没有时间表。