This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:AT Command 功能

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1321639/cc3200-at-command-feature

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: SysConfig

大家好、

我已阅读 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wi-fi---internal/f/wi-fi---internal-forum/1233489/cc3220moda-wifi-at-command?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=c3200%20at%20command# 

我的客户同时使用 CC3200和 CC3220、并希望使用 AT Command 来控制它们。

AT_cmd 演示位于 CC3220 SDK 中、我们有一份用户指南、但支持部分不包含 CC3200。

我的问题是、CC3200能否在不进行任何更改的情况下使用 CC3220演示? 或应进行更改以启用 CC3200上的 AT Command。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否。 在 CC3200器件上、您无法使用 CC32xx SDK 中的 AT_COMMAND 示例。 他需要将演示从 CC32xx SDK 移植到 CC3200 SDK。 它需要交换主机驱动程序、POSIX 至 OSI 抽象库、SysConfig 至 driverlib 并将一些 sl_ API 调用从 CC3220更改为 CC3200。 即使这样也是可行的、我也强烈不推荐使用此方法、除非您的客户精通 CC32xx 和 CC3200器件。

    他需要采取从第1代到第2代迁移指南中描述的相反方式

    1月