This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:Linux 驱动程序是否准备好用于共享 SDIO (WiFi 和 BLE)

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1320902/cc3301-is-the-linux-driver-ready-for-shared-sdio-wifi-and-ble

器件型号:CC3301

大家好、

在 CC3301数据表中、 WiFi 和 BLE 支持共享 SDIO 模式。 是否可以知道 Linux SDK 现在是否支持此功能?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    Linux SDK 现在实际上已支持此功能、您可以在 SDK 用户指南文档中找到如何启用此功能。

    此致!

    罗格利奥