主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP
尊敬的社区:
我有一个将 IWR6843AOP 连接到 CC3220SF 的定制电路板。 我正在尝试通过 SPI 引导加载程序将 IWR 映像从 CC3220SF 闪存加载到 IWR RAM 中。
CC3220SF 上的 SPI 将是主器件、IWR 将是从器件。 映像将使用 SPI 从 CC3220SF 传输到 IWR6843AOP RAM。
IWR6843AOP 上的引导加载程序有特定的要求。
要使 SPI 引导加载程序正常工作,请参阅 MMWAVE-Radar-Interface 文档中的 SPI 要求,第 3.2.4节"SPI Message Sequence–Command/Response"(SPI 消息序列–命令/响应):
主机应确保 CS 变为低电平与 SPI 时钟开始之间至少有2个 SPI 时钟延迟
2。主机应确保每通过 SPI 传输16位就会切换一次 CS
3.连续 CS 之间应至少有2个 SPI 时钟的延迟
SPI 需要在模式0 (相位1、极性0)下运行
5. SPI 字长应为16位(半字)
我认为、为了满足第一个要求、我将需要 CS 传输启动延迟、以在 SPI 主设备设置中进行设置。
下图来自 IWR TRM 第 23.2.6.4.1节"芯片选择-有源-发送-启动-延迟"(C2TDELAY)

可在 SPI 设置中设置其他四个要求。
我在 SPI 驱动程序文件中找不到此设置。
您能否告诉我、我应该如何完成我的第一项要求?
谢谢。此致、
斯瓦普尼尔