This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:为什么不支持 EAP TLS 1.2?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1309381/cc3235modsf-why-there-is-no-support-for-the-eap-tls-1-2

器件型号:CC3235MODSF

可能与之相关的人员、

我想您听说 Microsoft 不再支持 TLS 1.0和1.1版本 链接。 CC3235MODSF 仍然不支持 EAP 协议的 TLS 1.2。 为什么会这样呢? 在某些情况下、我们的客户由于其安全系统而需要更高版本的 TLS、因为我们的设备无法工作。 我们现在应该怎么做? 您能与我分享您对这种情况的计划吗?

Br、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    目前、我们没有计划在 CC32xx 器件上将 EAP 更新为 TLS 1.2。 但是,如果您私下与我们联系,我们可以分享一些详细信息,以解决您的担忧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    目前、我们没有计划在 CC32xx 器件上将 EAP 更新为 TLS 1.2。 但是,如果您私下与我们联系,我们可以分享一些详细信息,以解决您的担忧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    我没有从你那里得到所需的回应。 其他人能与我分享一些关于这个案例的详细信息吗?

    Br、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    没有 TLS 1.2 EAP 计划。 但是、在年底、 我们将宣布此功能的新计划。